This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC35705:开关频率

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162371/ucc35705-switching-frequency

器件型号:UCC35705

数据表中指出、该器件是 电压模式4MHz PWM 控制器、但振荡器的规格仅为1MHz。

4MHz 来自哪里?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    正如宣传的那样、此器件振荡器可支持高达4MHz 的频率。  根据测试条件(RT=47k、Rdisch=400k、CT=220pF)、这些器件只能在1MHz 的单频率下生产。

    开关频率公式位于功能说明中。

    Eric