This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:开关是否需要输入和输出电容器来实现极低的电流使用?

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160850/tps22916-does-the-switch-need-input-and-output-capacitors-for-very-low-current-use

器件型号:TPS22916

您好!

 TPS22916BYFP 开关在电流非常低的应用(15µA μ A)中使用时是否需要输入或输出电容器?

输入电压介于1.8V 和3.3V 之间。

非常感谢。

此致、

Victor Tolosana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    建议使用的输入电容有助于防止负载启用时电源电压下降。 如果您的电源能够在不降低电压的情况下向负载提供电流、则在以下情况不适用时可以正常工作。

    如果您的负载具有任何电容、建议具有一些输入电容(至少为1:1的比率)、以便电源上的突然下降不会导致反向电流 (负载侧保持在更高的电势、并且 RCB 需要在器件上从输出到输入产生25mV 的压降以激活 RCB)。

    此外、请记住、该器件的 Iq 典型值为0.5uA。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的回答。

    您是否知道任何更适合具有较低 IQ 的低电流的类似开关? 我现在找不到任何可用的内容。

    谢谢你。

    此致、

    Victor Tolosana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    都不具有与 TPS22916相同规格的器件。 TPS2290X、TPS2292X 等具有较低 IQ 的器件具有稍低的 IQ、但不提供相同的功能和不同的规格。

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/products.html?login-check=true#sort=p2849typ;asc

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的回答。

    您能帮我找到一个开关吗 ?它允许输入电压范围为1.8V 至3.3V,并且与1.8V 控制电压兼容,Iq 可能最低?  

    最大电流仍为15µA μ A、Rdson 不是问题。

    非常感谢。

    此致、

    Victor Tolosana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    请查看以下器件:

    TPS27081A

    TPS22904

    TPS22921

    从最低 Iq 下降到最高 Iq (在这些特定选项中)、它们顺序一致。 我排除了库存< 10000的选项。 它们都支持1.8V - 3.3V。

    此致、

    Kalin Burnside