Other Parts Discussed in Thread: TPS22916
您好!
TPS22916BYFP 开关在电流非常低的应用(15µA μ A)中使用时是否需要输入或输出电容器?
输入电压介于1.8V 和3.3V 之间。
非常感谢。
此致、
Victor Tolosana
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Victor、
建议使用的输入电容有助于防止负载启用时电源电压下降。 如果您的电源能够在不降低电压的情况下向负载提供电流、则在以下情况不适用时可以正常工作。
如果您的负载具有任何电容、建议具有一些输入电容(至少为1:1的比率)、以便电源上的突然下降不会导致反向电流 (负载侧保持在更高的电势、并且 RCB 需要在器件上从输出到输入产生25mV 的压降以激活 RCB)。
此外、请记住、该器件的 Iq 典型值为0.5uA。
此致、
Kalin Burnside
您好、Victor、
都不具有与 TPS22916相同规格的器件。 TPS2290X、TPS2292X 等具有较低 IQ 的器件具有稍低的 IQ、但不提供相同的功能和不同的规格。
此致、
Kalin Burnside