This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:与 BQ25601RTWR 兼容性检查

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162135/bq25892-compatibality-check-with-bq25601rtwr

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ25601

尊敬的团队:

我们之前使用的是 BQ25601RTWR 、我们计划将其迁移到 BQ25892RTWT。 我们在引脚和封装方面没有发现任何差异。

请告诉我们 、除了 BQ25601RTWR 设计之外、还有其他需要注意 的事项、并且 BQ25892RTWT 在电池放电时可以支持的最大电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    对于 BQ25892、 请查看引脚8 (OTG)和引脚10 (ILIM)。 与 BQ25601相比、这些引脚在 BQ25892上具有额外的功能(请参阅  数据表第7节中的引脚说明)。 另请注意、BQ25892具有用于提供 ADC 输出信息的附加寄存器。

    当 PSEL 为低电平时、BQ25892的最大适配器电流限制为3.25A。 该器件还可在适配器过载时支持6A (最大值)的电池持续放电电流。  

    此致、

    James