This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:D 类功率放大器设计问题

Guru**** 2380720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161514/lmg1205-class-d-power-amplifier-design-issues

器件型号:LMG1205

当前设计的声纳在1MHz D 类功率放大器下工作、探针所需的功率为400W。
但在我进行滤波后、电压变得更小、我不知道是否有办法解决它。
我是否只需要在 EPC2001仿真期间提供输入电压? 我是否需要提供额外的输入电流?

电路 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jia、

    我有几个问题可以帮助我了解仿真。

    您能看到 LO 和 HO 开关吗?

    您的电路中是否有连接到 HS 引脚的 HS 标签? 我找不到 FET 上的 HS 标签与驱动器上的 HS 引脚之间的连接。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记连接 HS。

    这是 LO 和 HO 的输出。 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jia、

    现在可以看到仿真工作正常。

    我看到 HO 在高侧脉冲期间下降。 如果电路未按预期工作、您可能需要增加自举电容器的电容。

    如果您没有任何其他问题、我将此主题标记为已解决、以帮助我们的记账工作。

    此致、
    Edthan Galloway