This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616JEVM:充电电流不超过1.4A。 未达到 ICHG 设置值(2.25A)。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616JEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161656/bq25616jevm-charging-current-does-not-exceed-1-4a-ichg-setting-value-2-25a-is-not-reached

器件型号:BQ25616JEVM

幸会。 尊敬的支持台。

使用 BQ25616JEVM 进行充电评估。
我调整了 RICHG、以便 ICHG 为2.25A。
但充电电流不超过1.4A。
请帮我解决任何问题。

VBUS:5V/3A
ICHG:2.25A (RICHG:300Ω Ω)
ILIM:3A (RIIM:160Ω Ω)

实际电池
3.7V/3000mAh

谢谢你。