This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:如果客户不想使用 BATDRV 引脚的功能、应如何将 BQ25700A 连接到 BATDRV 引脚?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162049/bq25700a-how-should-bq25700a-be-connected-with-the-batdrv-pin-if-the-customer-do-not-want-to-use-the-function-of-batdrv-pin

器件型号:BQ25700A

大家好、

  需要支持!

  客户不希望使用 BATDRV 引脚降低成本。 应该如何连接芯片的引脚? 我得到2个问题需要确认。

Q1:如何连接芯片的引脚? 它们希望使芯片引脚保持悬空、并将 p-mos 替换为线路。 连接是否正确?

Q2:如果未 使用 BATDRV 引脚、是否存在任何潜在风险?

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    BATDRV 可保持开路、VSYS 应短接至 SRP。

    如果不使用 BATFET、由于电池直接连接到系统、因此系统将无法使用深度放电的电池启动。 以下是不使用 BATFET 时的注意事项:

    移除 BATFET 后、系统节点 VSYS 将短接至 SRP。 在转换器开始运行之前、需要禁用 LDO 模式。 配置不带 BATFET 的充电器需要以下序列。

    1. 在适配器插入之前、将充电器置于 HIZ 模式。 (将引脚6 ILIM_HIZ 拉至接地、或将 REG0x32[15]设置为1)
    2. 将0x12[2]设置为0以禁用 LDO 模式。
    3. 将0x30[0]设置为0以禁用自动唤醒模式。
    4. 检查是否正确编程了电池电压(REG0x15)
    5. 设置预充电/充电电流(REG0x14)
    6. 将器件退出 HIZ 模式。 (从接地释放 ILIM_HIZ 并设置 REG0x32[15]=0)。 为了防止任何意外的 SW 错误、当器件超出 HIZ 时、主机会设置低输入电流限制(几百毫安)

    谢谢、

    Khalid