This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:辅助绕组控制的负载调节问题

Guru**** 2392645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160552/tps40210-load-regulation-issue-with-aux-winding-control

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: UCC28710

我使用具有辅助绕组反馈方法的 TPS40210控制器进行稳压。 我将在负载变化(负载调节)的范围内获得电压变化。 电流环路是否适用于该调节? 我需要对电路进行任何修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devaraj、

    转换器在此配置下工作、但隔离式输出的输出电压在很大程度上取决于变压器 AUX 绕组与输出绕组的耦合。 此外、反激式转换器的变压器不是真正的变压器、而是耦合电感器、因此它们需要具有电感来存储能量、这不同于直接将能量传输到输出的标准变压器。 请检查您使用的变压器是否能够用作反激式变压器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    根据 TI 应用手册、我使用了初级侧和次级侧的建议电感值。

    我得到的以下值。

    初级:2.5uH

    二次侧:10uH

    AUX:0.6uH

    这些值是否不足以满足此应用的要求? 我需要增大该电感值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devaraj、

    您提到的是哪份应用手册?

    我希望需要设置更多参数。 您从何处获取变压器模型?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已将 UCC28710应用手册用于反激式设计。

    从 pspice 默认模型获取的变压器模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devaraj、

    您可以将链接附加到应用手册吗?  UCC28710 是 TI 器件。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Haroon

    请查看以下链接以获取 UCC28710数据表/应用手册。

    具有初级侧稳压功能的 UCC2871x 恒压、恒流控制器数据表(修订版 C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devaraj、

    这是一个完全不同的器件、我不确定它是否可以工作。 相反、您可以在此处使用用于反激式设计的 Excel 计算器来完成您的设计。  https://www.ti.com/tool/FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC

    希望这对您有所帮助。

    BR、

    Haroon