This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23881与 TPS23880之间的差异

Guru**** 2501825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161601/tps23880-different-between-tps23881-vs-tps23880

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS23881

您好、专家、

您能否帮助检查 TPS23880和 TPS23881之间的差异? (如下图所示)

它们是 P2P 和 B2B 吗?

我不清楚参考代码和 Tumkey 固件解决方案的区别。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    TPS23881是 TPS23880的新一代版本、它增加了特性和功能、并且是 P2P。 以下是 TPS23881具有的其他功能的简短列表。

    - TPS23881支持 FirmPSE

    - 8KB SRAM 空间与1KB TPS23880

    -具有动态可重新编程端口的安全模式功能仍具有全面保护功能

    -减少了 Rsense 以获得更高的效率

    -用于传统器件的电容测量功能

    -更高的功率容差精度

    至于我们的参考代码/即用型固件解决方案、这两者是不同的。 我们的参考代码是向客户提供的标准源代码、可指导他们开发固件。 我们的即用型固件解决方案(也称为 FirmPSE)是为客户提供的二进制代码、由我们的固件团队完全开发、旨在成为操作 PSE 的简易解决方案。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的详细介绍。  

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您的欢迎、希望对您有所帮助!

    非常尊重、

    Brandon Beader