This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2982:PTC

Guru**** 2814295 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161681/bq2982-ptc

器件型号:BQ2982
主题中讨论的其他器件:BQ25170JBQ2980

客户正在寻找具有以下规格的保护 IC

过压:4.3V
-欠压
-充电期间过流(OCC)
-放电期间过流(OCD)
-短路放电(SCD)
-过热(OT):NTC103AT-2 (用于 bq25170J 充电器)
- FET 驱动:集成

我认为 bq298216接近此要求、但以下主题指出市场上没有满足此 IC 要求的 PTC。
此外、如果我计划使用 bq25170J 充电器并制造具有内置 NTC103AT-2的电池组、您建议使用哪种保护电路?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161143/bq2980evm-883-ptc-configured-option?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PTC#

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshinobu、

    如果是单节电池、那么我们目前没有满足所有这些要求的器件。  2982可以执行除温度保护以外的所有操作。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria-San、

    由于 OVP 是4.3V 规格、它将是 bq298012/bq298216、但两者都需要 PTC、因为 OT 是禁用的。
    但是、假设 bq298012/bq298216无法检测到 OT 是否有效是否正确、因为市场上似乎没有适合此选项的 PTC?

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kagawa,

    BQ2980没有启用 PTC 功能的器件型号。  此外、PTC 不适用于 BQ2980使用的上拉电阻器值、因此无法创建新的器件型号。

    最棒的

    Andria