This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:UCC27324 NC 引脚能否保持悬空但未连接到 GND?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5111, UCC27324, UCC27624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162281/ucc27324-can-ucc27324-nc-pins-be-left-floating-but-not-connected-to-gnd

器件型号:UCC27324
主题中讨论的其他器件:LM5111UCC27624

大家好、

我的客户使用 UCC27324作为 LM5111的第二个来源、但 LM5111的布局已固定、NC 引脚悬空。

那么、我们的 UCC27324 NC 引脚能否保持悬空? 它是否会带来任何潜在风险? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    我检查了这些 NC 引脚、它们似乎是真的、没有连接。 它们根本没有连接到裸片。 数据表可能建议将其接地以用于噪声目的。 如果它们浮动、我怀疑会导致问题。  

    顺便说一下、UCC27624是该系列中的新一代器件。 虽然它具有使能引脚、而不是1和8上的 NC 引脚、但它们在内部上拉、因此可以保持悬空。 这也是另一个 P2P 选项。  

    谢谢、

    Alex M.