This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110校准

Guru**** 2502935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160300/bq34110-calibration-of-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

当我校准 bq34110时、我得到以下误差。 我应该怎么做?

"校准电芯电压校正超出允许的范围。"

与电压相关的设置值如下所示。

 ・μ A 电池电压:30V 至49.2 (12节电池)

 ・校准数据分压器:54818mV  

 μ・配置寄存器编号或串联电芯:12.

您是否有采取行动所需的任何其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查分压器是否正确、并更新数据存储器参数以匹配。 测量 IC 上的电压以进行验证。 检查 bqStudio 是否正在读取接近施加值的电压值、以验证数据存储器配置是否正确。 请注意、某些参数需要复位才能生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到以下错误。 还有其他需要注意的问题吗?

    "校准电芯电压校正超出允许的范围。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该误差表示测量的电压与施加的电压差非常高。 您能否为两者发布值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个值如下所示。

    我认为没有什么大区别、你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来有问题。 温度报告为-39

    是否有可能之前使用错误的值进行了校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    目前、由于未连接热敏电阻、因此未执行校准。

    即使在这种状态下、我也能够校准电流、但是否可以校准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确保施加的电压稳定。 我们建议使用电源进行校准。 如果在校准之前有一段时间进行充电/放电、则电池电压可能会发生变化。

    所有测试均在连接热敏电阻的情况下进行。 尽管这可能不是问题、但我建议连接热敏电阻并重试。