This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871-Q1:所需的最小输出电容器

Guru**** 2635565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62871-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162060/tps62871-q1-the-minimum-required-output-capacitors

器件型号:TPS62871-Q1

您好、TI 团队、

在 TPS62871-Q1第7.3章的,表中, 所需的最小输出电容为40uF, ,,但在“10.2.2.4选择输出电容器”一章中,所需的电容不同,该值为203uF。  

您能解释一下 吗? 为什么不 使用 max (cout (min)(sat)、 cout (min)(reg) 作为 第7.3章中所需的最小输出电容  ,而是使用40uF。 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表7.3中指定的最小电容用于 稳定的负载调节、 它将根据条件变化而变化。

    如果您计划对器件使用特定的负载分布、并且需要良好的瞬态性能、 我建议使用 第10.2.2.4节中计算出的值。  它将为您提供特定运行条件所需的电容值。  

    您还可以使用 Webench 进行外部组件选择。

    此致、  

    Tanvee