This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:最小输入电压与放大器;占空比

Guru**** 2928200 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158929/lm76003-minimum-input-voltage-duty-cycle

器件型号:LM76003
主题中讨论的其他器件: LM76002

大家好、

有关 LM76003保持输出电压稳定所需的最小输入电压的快速问题。

示例: 24V 电源(VIN = 25-48V、VOUT = 24、P=50W)

在 d/s 的第一页之后、我们只能 保证 Vout = 95%* VIN、但是、电气规格中提到的最小占空比为97.5%。

  • 该器件能否支持 VIN = 25V 和 VOUT = 24V?
  •  VOUT 限制的原因是什么? 它是占空 比还是其他的?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、  

    我正在负责的工程师中工作。  

    此致、

    哈里森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    必须注意的是、占空比并不是限制输入电压与输出电压之比的唯一负责参数。 这些限制参数之一是部件时钟周期的最短关闭时间。 这是高侧(HS)开关可关断的最短时间、由 IC 的内部 MOSFET 和时序决定。 如数据表第8页所示、LM76002/3的最短关断时间为95ns 至130ns。  

    (使用95ns)的典型最短关断时间、给定实现24V/25V VOUT/VIN 所需的96%占空比、要求开关频率折返至400kHz。 在列出的最坏情况下、最短关断时间为130ns、开关频率折返要求约为307.7kHz。 这些结果是理想化的、由于实际功率损耗、需要更高的占空比才能实现相同的25/24V 比率。

    希望这对您有所帮助、  
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    我们还没有听到您的声音、因此我将假设这已解决。 希望我们能帮上忙!

    谢谢、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     约书亚、您好!

    感谢您的详细回答。 绝对有帮助-将离线联系您以进行潜在的原理图审核

    谢谢

    Martin