This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:为什么电荷泵无法输出大电流?

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162067/lm2776-why-charge-pump-can-not-output-large-current

器件型号:LM2776

大家好、

对于电荷泵、我有一些问题需要支持。

电 荷泵为什么不能输出大电流? 我们能否添加电容容量以实现大电流?

2.对于电荷泵 架构、当 S1和 S3打开时、输入电压为 C1充电 、这是否会导致较大的浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于内部 MOSFET 的 RDSON 和外部电容器的 ESR、电荷泵具有一定的输出电压。 请参阅数据表的第8.2.2节、了解相关说明。 由于这个 ROUT、 对于更高的负载电流、VOUT 的绝对值会下降。 请参阅数据表中的图8。 增大电容值 仍不会有助于在更高的负载电流下减小 VOUT 的压降。

    2. C1应选择0.47uF 或1uF 电容。 将该电容保持在该低值有助于减小浪涌电流。  C1在每个开关周期内连接到输入端的时间有限、C1需要一些时间才能充电到输入电压。 请参阅数据表中的图13。   此外、内部 FET 的电流限制为400mA、如果存在高输入或输出电流、它们将关断。

    此致、

    瓦伦