This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652510:有关使能引脚的阐述

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162107/tps652510-clarification-regarding-enable-pin

器件型号:TPS652510

在 IC 的内部图中、我们可以看到使能引脚有1uA 的电流源、

1) 1)这个1uA 的 ID 是如何生成的?

2) 2)这是否会为电容器充电并将其电压增加到使能电压以上、并在芯片打开且无外部电源时自动启用降压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jithu、

    感谢您的支持!

    (1)该1uA 上拉电流由内部 LDO 产生。

    (2)如果引脚保持悬空、则到3V3的弱内部上拉将允许自动启用。 为了实现延迟启动、在该引脚与地之间添加一个小型陶瓷电容器。

    希望这对您有所帮助。 任何不清楚的信息、请告诉我。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    但我想知道电容器是否会加载 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jithu、

    对于该器件、上拉电流将为电容器 CEN 充电并增加其电压。 因此、可以通过在该引脚与地之间添加一个小型陶瓷电容器来实现延迟启动。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚