This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:TPS631000负载瞬态问题

Guru**** 2514325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, TPS631000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161988/tps631000-tps631000-load-transient-issue

器件型号:TPS631000

您好,团队

我帮助客户验证了 TPS631000的性能。 为了获得更快的瞬态响应、我在 EVM 板的 C7上添加了一个150pF 前馈电容器。 请参阅随附的测试结果。 是否需要确认150pF 前馈电容器是否可行以及是否存在潜在风险? 谢谢!

e2e.ti.com/.../TPS631000-rest-report.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihao、

    您可以在此处分享原理图吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的回复、 我使用了 TPS631000EVM、原理图如下所示:

    C7=150pF、C6=47uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihao、

    感谢您的快速检查。

    即使 CFF 小于10pF、也不能添加 CFF。  它将导致 环路不稳定、特别是温差较低。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tao,

    如果 CFF 不可行、您是否有改善瞬态响应的建议? 客户的要求是、在0~1A 的负载瞬态下、输出电压可限制在3.16V ~ 3.43V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihao、

    在您的测试过程中、上升斜率约为1A/40us、在实际情况下是否可能较慢?

    没有建议、因为我认为电路本身不可能改进。

    此致

    TAO