This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802EVM:如何实现 TPS63802前馈电路

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161744/tps63802evm-how-to-make-tps63802-feedforward-circuit

器件型号:TPS63802EVM

如何在 EVM 上实现 CFF、RFF 而不是栅极的电路。

我应该添加外部 电路吗?  

图片如文档 "改进直流/直流转换器的负载瞬态响应"所示

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  、Jimmy、

    我认为 CFF 和 RFF 的值取决于您的系统、 VL 的上升和下降斜率以及所需瞬态期间的纹波。

    非门意味着什么?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    一个示例。 第3个圆圈。

    VO 连接到非门串联连接到 RFF 和 CFF、然后再连接回 FB 引脚。  

    我想在 EVM 上创建此电路以改善瞬态、但不知道如何实现。

    BR。

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    实际上、如果该电路是基于 EVM 构建的、VL 的位置靠近输出电容器。 我想您可以将第三个圆圈视为与 R1并联的附加 CFF 和 RFF 引脚。  

    对于该值、我认为对于 CFF 可以使用10pF、对于原始设计、可以使用0。

    BTW、您可以通过瞬态测试作为附件来检查环路稳定性。

     e2e.ti.com/.../1781.slva381b.pdf

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    明白了、我稍后会检查它。 感谢 你的帮助。