This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM21215:波特图-增益裕度和相位裕度

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161585/lm21215-bode-plot----gain-margin-and-phase-margin

器件型号:LM21215

您好!

在使用设计运行仿真后、如何从波特图中读取增益裕度和相位裕度?

谢谢、

Laurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurie、

    增益裕度: 增益裕度是相位经过0度时的增益值。 该值以分贝为单位、应为负数。  

    相位裕度: 相位裕度是增益通过零时测量的相位值、以度为单位。 该值以度为单位、应为正数。

    稳定性条件:

    需要足够的相位裕度来防止振荡。 45度或更大的相补角是设计目标。 最小增益裕度为–6dB、而–10dB 被视为良好。

    请参阅应用手册(轻松实现开关模式电源转换器补偿)、以了解有关稳定性和补偿的更多信息。

    请参阅应用手册(如何测量电源的环路传递函数(修订版 A))、了解如何测量环路传递函数。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您没有任何其他问题、请单击 "已解决"以关闭威胁。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。