This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:短路和输入电容器容量之间的关系。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161194/tps54360-relationship-between-short-circuit-and-input-capacitor-capacity

器件型号:TPS54360

你(们)好

我们有一些 TPS54360故障恢复。
它是 TPS54360上的短路故障。


我们根据条件设计了 TPS54360电路。
VIN=42V
Vout=24V
输入去耦电容为 C1 (47uF/50V)和 C2 (2.2uF/50V)。

C1 (47uF/50V)是铝电解电容器。
C2 (2.2uF/50V)为 MLCC (GRM21BB31H225KA73@Murata)。
但是、C2会通过直流偏置效应降低有效电容。
42V 时低至大约0.22uF。


根据数据表、
TPS54360 μF 至少为3 μ F 的 X5R 或 X7R 类高质量陶瓷输入去耦电容器
有效电容。 某些应用将受益于额外的大容量电容。 有效电容
包括因直流偏置效应而导致的任何电容损耗。"

我们的电路没有问题吗?
在这种情况下、TPS 是否会过热?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuji、

    您以前是否曾看到过类似的故障? 最近的故障率如何? 您能否检查 TPS54360是否由同一通道供电?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。

    这种情况在某些批次中经常发生。

    这些 批次被称为"未经授权的营销产品"、可能由于氧化而导致 EPAD 连接不良。

    电容减小的电容器是否可能会产生过多热量、从而导致故障?

    在这种情况下、47uF 铝电解电容器是否有帮助?

    宇治

    使用 DeepL 翻译

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuji、

     您可以上传电路原理图吗?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    下图显示了 TPS 周围电路的摘录。

    circuitry around the TPS

    此致、

    宇治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuji、

    该转换器需要足够的 Cin 来实现高频率旁路、如果有效的 C27太小且布局不佳、则可能会产生高振铃尖峰电压、这可能会在高输入电压条件下损坏芯片。

    客户可以使用最短的示波器探头接地测试 SW 波形、

    另一个重要的事情是验证芯片不是虚假器件。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的建议。

    在本例中、
    47uF 铝电解电容器(C2)的效率会小一点吗?

    此致、

    宇治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yuji、

    尖峰电压的频率超过30MHz、由于 ESL 较大、正常电解电容无法将其旁路。

    最好在 SW 节点上测试实际波形、以查看是否存在高尖峰电压。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我建议查看和评估当前电路。

    此致、

    宇治