This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:超出容差

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161566/lm4040-out-of-tolerance

器件型号:LM4040

  我们看到输出电压范围为4至6伏的 LM40A50IDBZR 上的故障有很小一部分超出容差范围。 我的工作是获得沉降百分比、但小沉降是否正常? 可能是1%左右? 我发现我们不符合60至120秒浸泡时间的焊接建议、我们接近40秒。 该配置文件的所有其他内容均在规格范围内。 最大回流温度为240、远低于260的最大额定值。 浸泡时间是否会影响这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的支持!  我们的团队正在审查此调查、并将在接下来的1-2个工作日内返回最新消息。

    谢谢、

    ISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris  

    • 您看到的最坏情况精度是多少? 您能否提供挂图?  

    您可以预期输出焊接后会出现小位偏移。 40秒与120秒的浸泡时间之间不应有太大的变化、直到温度变化相同。  

    您能否确认您是否从 TI.com 或其授权供应商处购买了器件。 您能否提供封装中的标记/批次信息。  

    此致

    Trailokya