请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040 我们看到输出电压范围为4至6伏的 LM40A50IDBZR 上的故障有很小一部分超出容差范围。 我的工作是获得沉降百分比、但小沉降是否正常? 可能是1%左右? 我发现我们不符合60至120秒浸泡时间的焊接建议、我们接近40秒。 该配置文件的所有其他内容均在规格范围内。 最大回流温度为240、远低于260的最大额定值。 浸泡时间是否会影响这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们看到输出电压范围为4至6伏的 LM40A50IDBZR 上的故障有很小一部分超出容差范围。 我的工作是获得沉降百分比、但小沉降是否正常? 可能是1%左右? 我发现我们不符合60至120秒浸泡时间的焊接建议、我们接近40秒。 该配置文件的所有其他内容均在规格范围内。 最大回流温度为240、远低于260的最大额定值。 浸泡时间是否会影响这一点?