This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:反馈电压精度

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162065/tps628501-q1-feedback-voltage-accuracy

器件型号:TPS628501-Q1

您好、TI 团队、

在数据表第7.5章中,  在不同 的测试条件下有三个反馈电压精度, 但在    我的设计中 ,VIN=3.3V VOUT=1.2V 时,我找不到“强制 PWM、VIN≥VOUT+1V、VOUT>1.0V、Co、eff≥15 µF、L = 0.47µH”的反馈电压精度。 并设置为强制 PWM 模式。  强制 PWM 和 PWM 模式是否共享相同 的反馈电压精度 ±1%?  非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我不确定我是否完全理解您的问题。

    如果您的器件在 PWM 模式下工作、我相信您应该参考以下内容:

    谢谢、

    Stefano