This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:将 VOUT 5V 更改为8V、它是否对 EFT 测试有影响?

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137587/lm61495-change-vout-5v-to-8v-do-it-have-influence-on-eft-test

器件型号:LM61495

大家好、

我的客户 27kΩ 3.9kΩ LM61495 VOUT 8V、他们设置 RFBT=8 Ω、RFBB=8 Ω 来实现 VOUT=8V、此操作是否会影响 LM61495的 EFT 测试?

 我们是否需要更改其他设置才能通过 EFT 测试?

此外、该系统是 LM61495 24V-8V、另一个 DCDC 器件8V-3.9V、3.9V 电源 LCD 面板。

 

谢谢  

此致

刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    您能帮助我了解 EFT 代表什么吗?

    是否担心反馈网络上的噪声耦合?  

    您现在获得的 RFBT 和 RFBB 值大约为7.9V、而使用电阻器值时、其抗噪性应高于 RFBT 为100kOhm 时的抗噪性。  

    数据表中建议的100kOhm RFBT 是轻负载效率和抗噪性能之间的折衷方案。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    系统为 LM61495 24V-8V、另一个 DCDC 器件8V-3.9V、3.9V 电源 LCD 面板。

    断电时、当继电器、开关接触器或重负荷电机等电感负载在配电系统上产生窄高频瞬变脉冲时、会发生电气快速瞬变(EFT)/突发事件。

    EFT 测试是一种抗扰性标准、用于测试电气和电子设备在干扰条件下的工作方式。 我的客户使用 EFT 测试设备连接系统、设置实时/空/接地±4KV,5kHz-100KHz,步骤15KHz,每个测试时间为30s。 测试目标是确保 LCD 面板不会断电并复位。

    您是否在8V 电压下对我们的 EVM 进行了类似的测试? 此操作是否会影响 LM61495的 EFT 测试? 我们是否需要更改其他设置才能通过 EFT 测试?

    谢谢!

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您对此问题有什么意见吗?

    谢谢  

    此致

    刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    我认为我们没有对器件进行任何 EFT 测试、因为这更多是由客户进行评估和验证。

    从我的结尾开始、我没有让客户再次遇到使用前面提到的电阻器的问题。

    如果您提到的较低电阻值(RFBT=27kΩ Ω、RFBB=3.9kΩ Ω 以实现 VOUT=8V)有助于提高抗噪性能。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回复。

    BR

    Lillian