This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:TPS259827ONRGET 的替代方案

Guru**** 2813205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161953/tps25980-alternate-for-tps259827onrget

器件型号:TPS25980
主题中讨论的其他器件: TPS25982

大家好、

我正在寻找24V/15A 电路的电子保险丝。  由于 TPS259827ONRGET 缺货、我想知道是否有适合此应用的替代方案?

谢谢、此致、

Sujeesh V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujeesh、

    目前、除 TPS25982之外、我们没有适用于24V/15A 的单个 IC 解决方案。 TPS25980支持24V 电压、但可支持高达8A 的电流。 您能否考虑并联两个 TPS25980?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    有什么关于 TPS25982何时可供采购的想法?

    如何并行连接 TPS25980? 是否有任何具体的指导原则?

    谢谢、此致、

    Sujeesh V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujeesh、

    请访问此链接、了解有关库存情况的查询。  https://ticsc.service-now.com/csm

    在这里、我可以为您提供技术问题方面的帮助。

    并联建议。 示例为25982、但也适用于25980:

    解决方案

    1. 遵循下图所示的主体系结构–次级体系结构。 主器件成功启动后、其电源正常信号变为高电平、然后用于启用辅助器件。 这种方法在稳态期间、两个器件并行并且建立了相等的负载共享、如应用手册(链接)中所示。
    2. 使用 TPS25982器件的断路器型号、如 TPS25982xONRGE
    3. 设置两个器件以进行闭锁操作(RETRY = DLY = GND)
    4. 对两个器件使用相同的 ITIMER 设置
    5. 将辅助器件 ILIM 设置为系统总 ILIM 的50%,并将主器件 ILIM 设置为比辅助器件低10%。 这可确保主器件始终首先检测过流并控制整个断路器操作。
    6. 使次级器件的 dVdt 引脚保持断开状态、因为它不会处理浪涌电流、并且需要在初级器件导通并将其 PG 置为有效后快速启动。

     

    此致

    Kunal Goel