This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:LP5018 -了解8位强度调光

Guru**** 2537350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161843/lp5018-lp5018---understanding-8-bit-intensity-dimming

器件型号:LP5018

您好!

对于我的工程师、我想知道8位强度调光是如何产生12位的?

我的问题是、当实际对 LED 进行视觉调光时、可以清楚地看到256个8位步长。 这正是我必须避免的。

或者 IC 如何处理这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您要问什么问题。

    如果您想 实现人眼友好的视觉性能、可以考虑使用对数比例调光曲线。

    或者、您想知道器件如何处理12位 PWM 控制吗?