This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:原理图审阅:从 FAN5333BSX 更改为 LM3410XMF

Guru**** 2514465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159190/lm3410-schematic-review-change-from-fan5333bsx-to-lm3410xmf

器件型号:LM3410

您好!

客户正在考虑将 FAN5333BSX 更改为 LM3410XMF。

请查看 LM3410XMF 是否可用于现有原理图。

液晶屏背光规格:if=180mA/Vf=9±0.9V。

FAN5333可以执行 FB 调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    我们的专家正在庆祝中国黄金周假期、下周将对您作出回应。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对审核结果是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以在这里询问客户和应用程序吗? 由于 LM3410是一款非常旧的器件、我想与您一起检查这一要求、看看是否有更好的选择。  

    PWM 调光是否必须执行(LED 电流打开和关闭)、或者客户是否可以接受模拟调光(仅更改电流幅度)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    客户需要一款替代 FAN53333的 P2P 产品。

    需要 PWM 调光。  

    请推荐可更换产品。

    客户: Yangwoo Electronics

    应用:家庭医疗设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供相关信息。 如果客户需要具有 PWM 调光功能的 P2P 器件、那么我认为 LM3410是唯一的选择、我认为原理图是可以的。

    BTW、仅供您参考如果客户对其他医疗项目感兴趣、我们现在正在开发一款支持降压、升压或降压/升压拓扑、输入范围为4V-65V、电流能力高达4A、超深度调光比的新器件。