This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051:查找模拟开关

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161468/tps2051-finding-an-analog-switch

器件型号:TPS2051
主题中讨论的其他器件:TPS25221

您好!  

我正在尝试查找具有以下特性的开关。 您能否提出一些建议:  

1-电流仅从输入流向输出

2-控制信号是0V =低电平、5V =高电平的数字信号

3 -输入为0V 至5V 模拟输入。  

如果控制= 5V、则4输入=输出。

5:如果 Control = 0V、则输出为高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaveh、

    很高兴听到您有一些请求、您能告诉我您当前的限制需求是什么吗? 我想 TPS25221凸轮可能满足您的要求。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导通状态下的最大电流为100mA。  

    当 VCC=0时、最大可接受泄漏电流约为100nA

    开关将常开

    Ron (最大值)= 1 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaveh、

    TPS25221的其他三点是可以的、但对于最大泄漏电流、您的意思是 VCC=0、然后泄漏电流应为0、对于我们的器件测试、我们使用 VIN=5.5V、当 EN=0时、最大泄漏电流仅为500uA。

    此致、

    Kuno