This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:USB-C on Intel x86 EC-less designTPS65992S、How to set ACPI entry

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137429/tps65994ae-usb-c-on-intel-x86-ec-less-design-tps65992s-how-to-set-acpi-entry

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65992S

您好!

我们在 Intel x86设计上使用 TPS65992S。

我们没有 EC。

我们希望在操作系统中以 OC 事件的形式收到状态消息、因此我们将 I2C_EC_SCL/SDA 连接到 PCH 的空闲 I2C 主机端口。

您能否分享一个适合此类情况的 ACPI 表条目示例

Furhtermore 我们没有专用 GPIO、IRQ 功能连接到 I2C_EC_IRQ、但我们将 PCH 的 PMCALERT#连接到 I2C2s_IRQ ->是否可以将系统配置为也将此 IRQ 用于 I2C_EC 接口?

此致 Tobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tobias、

    感谢您与 E2E 联系!

    我们很快会回来的!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    我将尝试在明天回复您。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    感谢您的耐心等待!  

    您能为我澄清 什么是 ACPI 表吗?

    您能否告诉我您使用的992的 ROM 版本是什么?

    期待再次听到!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    ACPI 表是一组有关 x86系统的 UEFI BIOS 提供的接口和设备的信息->它主要告诉操作系统硬件是如何连接的,在我们的案例中,尤其是关于 I2C 和中断引脚的信息

    有关更多信息、您还可以查看 Wikipedia 网站并搜索 ACPI

     

     

    我们使用以下版本:

    TI 应用定制工具

    GUI 编译版本6.5.10

    配置文件版本:6.5.10

    固件版本:f509.05.07

    此外、关于 PD 控制器的 GPIO 引脚的使用:我知道这种可能性、但我们在这里没有连接信号、我们在实施时遵循了英特尔设计指南-此处、OC 信息通过 I2C 传输到 EC。

    我还通过电子邮件向我们的德国 TI 联系人提供了方框图

    我不确定是否可以在此分享 NDA 的原因

    此致 Tobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tobias、

    感谢您的再次光临!

    我不认为 Marion 给我发了更新过的邮件。 您可以让她通过电子邮件将其发送给我吗?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、我会问她

    此致 Tobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    感谢您的参与!

    为了澄清这一点、我正在寻找一个显示器件之间连接的简化电路原理图。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    当您从 Marion 收到方框图时、请告诉我、您是否有其他方式可以共享文件、而我无法直接将其发送给您?

    此致 Tobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

     我这个周末没有收到任何消息。  

    请向我发送一份 E2E 朋友申请、您可以将这些文件发送给我!

    谢谢、

    Kevin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实通过电子邮件 Kevin 将其发送给了您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion 和 Tobias、

    太棒了,我刚刚看到它!

    我将与我团队的 Chris 会面、并在本周结束前回来接您!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、  

    如果可以、我将与您一起关闭此主题、并通过电子邮件继续与 Marion 沟通、以便更轻松地共享信息。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion 和 Tobias、

    关闭此主题并通过电子邮件离线继续。  

    谢谢、此致、

    林德华