This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:[TPS65982]有关 TPS65982编程方法的查询

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564RNQEVM, TPS65982, TPS65988
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160384/tps65982-tps65982-inquiry-about-programming-method-of-tps65982

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TUSB564RNQEVMTPS65987TPS65987EVMTPS65988

大家好、TI 支持团队

已收到客户的以下查询。

客户对 TUSB564RNQEVM 进行了审核。

我们根据客户的应用开发了产品、并在审查过程中直接应用 EVM 的闪存来检查操作。

EVM 配备了 TPS65986、实际开发产品配备了 TPS65982。

由于已确认、在无法检查 TPS65982的编程信息的情况下应用现有闪存时、USB Type-C DP 交替模式会正常工作、因此我们请求

以下。

请告诉我如何对 TPS65982进行编程。

 -如果您有任何有关软件设置指南的数据,请分享。

 -如果您有参考代码,请分享。

2.是否可以应用 TPS65987而不是 TPS65982?

3.如果可能,编程方法是否相同? (如果不同、请告诉我该方法。)

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    感谢您与 E2E 联系!

    让我在本周结束前与您进行讨论!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    强烈建议您观看本教程(链接如下)、了解如何使用 Application Customization Tool v6.1.3配置我们的 PD EVM。 使用此工具、客户可以使用该工具直接对其器件进行编程、也可以生成一个全闪存二进制文件、以使用其他方式(例如 Aardvark Flash Center、通过外部 MCU 等)刷写 PD。 尽管本教程使用 TPS65987EVM、但该概念对于我们的所有 PD 控制器都是相同的。  

    TPS65987是我们最新的 PD 3.0器件。 TPS65982仅支持 PD2.0、不再通过 USB-IF 认证。 我建议切换到支持 PD3.0的 TPS65987 DH (或双端口解决方案 TPS65988)。 请注意、TPS65982和 TPS65987具有不同的引脚(请参阅各自的数据表中的"引脚配置和功能"部分)。

    3.如前所述,使用应用程序自定义工具编程方法是相同的。   

    谢谢、此致、

    林德华

    配置 PD 教程: https://training.ti.com/tps65987evm-and-usb-c-pd-duo-evm-tutorial?context=1140344-1140343