This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:合适的 Rx 线圈和谐振电路

Guru**** 2527660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161402/bq51013b-suitable-rx-coil-and-resonance-circuit

器件型号:BQ51013B

您好!

我将 BQ51013BRHLR 无线充电 IC 用作无线充电电路设计的一部分。

数据表推荐了某些 Rx 线圈及其电感(LS 和 LS')、以便根据 WPC 标准计算谐振电路。

在设计中、目前线圈尺寸对于电路板来说太大、直径为50mm。 我想知道您是否能够推荐适合此电路板尺寸要求的 Rx 线圈和谐振电路。

如果您不能这样做、我只需执行合适的线圈测试来计算谐振电路、我想在购买测试所需的项目之前、我会在这里提出要求。

非常感谢你的帮助。

相关产品的数据表: https://www.ti.com/general/docs/suppproductinfo.tsp?distId=26&gotoUrl=https://www.ti.com/lit/gpn/bq51013b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russel、

    欢迎使用 E2E!

    开始的好地方是以下任何线圈。 我们已将这些用于 BQ51013xEVM。  

    iwas -4832FF-50 Vishay

    WR-483250-15M2-G

    TDK 760308201 Wyrth

    您还可以使用 EVM 用户指南原理图中使用的电容器作为 BQ51013B 电路谐振电路部分的基础。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复、遗憾的是上面的线圈太大、无法安装在电路板的背面。 有关 PCB 的直径为50mm、外壳需要安装在内部、线圈需要舒适地安装在50mm 直径的 PCB 中、线圈将位于 PCB 的背面。

    我想知道德州仪器(TI)是否具有用于无线充电的 Rx 线圈的经验、其外形更小、可安装在50mm 直径的 PCB 内、以及 Rx 线圈随附的谐振电路。 如果不能推荐使用较小的 Rx 线圈、这是没有问题的。

    感谢您的帮助、不胜感激。 如果您需要更多信息、请随时咨询。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    啊、抱歉、我一开始对尺寸不是很熟悉。 50mm 非常小。 让我花一些时间来研究这个问题、我很快就会回来讨论这个问题。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    我只是想回到您的家、说我找不到该尺寸的小接收器线圈上的任何东西、但是如果您有 LS 和 LS 测量值、您将能够根据数据表中的公式计算串联和并联电容器。  

    如果您已经有设计、并且发现任何异常行为、我可以为您提供帮助。

    如果我发现有关小线圈尺寸的任何信息、我将进行更新。  

    此致、

    Anthony Pham