请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27402 大家好、
你好。 我代表客户发布此查询。
"我喜欢按照我的要求获得与温升相关的重要反馈。 在不使用复杂热模型/仿真的情况下、我们希望看到基本和一级确认。
要求:给定12V IN、2V OUT、25A 输出电流、90%效率、125Dec 环境温度。
降压转换器将耗散5-6W (对吗?)-如果是、则为 Temp。 RISE = 6*40=240摄氏度(这是否有效?) 如果不是、您可以输入一个数字-我不太担心上升240摄氏度还是200摄氏度。 因为任一数字都会触发结温上限。
2.然后是结温。 >165摄氏度--可能比 Tj 高200摄氏度
3.如果我们使用散热器-这是否起作用?
4.如果给定的条件仍然有效-需要散热器-那么散热器可以处理的温升是多少? 200摄氏度可能过高、IC 将关断。
5.您能否计算此电路的温升并推荐满足给定要求所需的解决方案
6.我相信 Webench 工具不考虑 环境温度=125摄氏度。 如果您可以放入125摄氏度、请告诉我在哪里以及如何操作?
我尝试使用 TA=125°C、但失败了。 您使用了30摄氏度。 这意味着-最大值是多少-我们可以设置 TA (80degC)、并根据该值、我们可以使用散热器。"

感谢您的帮助。 非常感谢您的支持。
此致、
Marvin