This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050使用4个 LED 问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137304/bq4050-bq4050-use-4-leds-issue

器件型号:BQ4050

你(们)好  

我采用 BQ4050进行设计并使用4个 LED、 LED CHG THRESH1为0%,CHG THRESH2 为25%,CHG THRESH3为50%,CHG THRESH4为75%,CHG THRESH5为100%。

在充电测试期间、LED 显示正常。 当 RSOC 达到100%时、LED2和 LED4将闪烁、LED1和 LED3始终开启且正常。 在使用5个 LED 指示灯进行测试时没有此类问题。

我 没有设置 LEDPF 位、只设置 LDECHG 位。

如何关闭  LED2和 LED4闪烁问题?

谢谢

星号