This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53:关于反馈电阻器的值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162473/tps7a53-about-the-value-of-the-feedback-resistor

器件型号:TPS7A53

您好!

我将查看 TPS7A53器件的反馈电阻器值。
我已确认数据表中的表5列出了反馈电阻器的建议值。
(问题)
如果您有任何有关电阻器与建议值的偏差程度的信息、请告诉我。
我的设计规格如下、但我可能会将反馈电阻器从建议值更改为建议值。

输入电压:1.5V
输出电压:1.2V
输出电流:3A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    表5中的这些电阻器值是标称值、不包括电阻器容差、在室温下也是如此。 LDO 输出会随温度的变化而略有变化、电阻器的电阻会随温度的变化而略有变化。 如果您可以找到具有可用温度系数的电阻器、则可以计算和调整工作温度、但了解 LDO 输出电压温度变化将更难解决。 也很难找到电阻器的工作温度、因为安装电阻器的电路板温度不容易计算。  

    如果您使用容差为0.1%的电阻器、建议的 R1 = 12.4k、R2 = 24.9K 值将非常有效。  

    此致、

    Nick