This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020W:自然通风温度与老化测试温度之间的关系

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159733/ptn78020w-relation-between-free-air-temperature-and-aging-test-temperature

器件型号:PTN78020W

尊敬的团队:

我遇到问题:

  ℃方要求我们使用65 μ A/24H 进行老化测试。  ℃ ℃板上有一个 PTN78020W、当室温为27-28 ̊ C 时、该值会增加到67 ̊ C。

在这种℃℃℃下、当室温为65 ̊ C 时、PTN78020W 将达到105 ̊ C、 这超过了数据表中的85 ̊ C 绝对最大额定值。

 ℃而言、PTN78020W 是一款不带 JC 参数的多芯片器件、因此我不知道如何检查器件是否可以在65 μ A/24h 内进行老化测试。

此致、

黄峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄峰、您好!

    我将在产品定义期间检查是否有任何有关此问题的老化测试的信息。

    当我获得有关这方面的更多详细信息时、我将会返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    是否有更多信息?

    谢谢

    黄峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄您好、

    我们仍在努力寻找这些信息、感谢您的耐心。   

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄您好、

    我们无法找到年龄测试数据。  但是、您所查看的规格是 自然通风条件下的工作温度。  这不是器件的温度、不应与之混淆。  在85°C 的工作温度下、器件将高于85°C。  我们器件的最高结温通常为125C。

    希望这对您有所帮助。

    David。