This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:TPSM63606能否在12V 输入下支持1.8V@6A 输出?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, LM63460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161863/tpsm63606-can-tpsm63606-support-output-1-8v-6a-with-12v-input

器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件: LM63460-Q1

各位专家:

TPSM63606能否在12V 输入下支持1.8V@6A 输出?

我正在寻找一种解决方案来将12V 输入调节 到输出1.8V@6A、2.5V@6A、3.3V@6A、5V@6A、7.5V@6A、 8V@6A、10V@6A。

TPSM63606可以满足这一要求吗?

谢谢、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!  

    TPSM63606模块应该可以满足这一要求-只需根据需要增加 FSW 即可实现更高的输出电压。

    如果您需要更高的灵活性(通过使用外部电感器)、那么 LM63460-Q1等转换器也可以正常工作。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    模块是首选。

    谢谢、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、TPSM63606正常。 只需根据数据表建议根据 VOUT 选择 FSW。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出问题。