This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:引脚 IBAT 去耦电容器设置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162698/bq25713-pin-ibat-decoupling-capacitor-setting

器件型号:BQ25713

大家好、

BQ25713的数据表建议在 IBAT 引脚到接地之间放置一个100pF 或更少的陶瓷去耦电容器。

我们的客户希望对电池电流进行采样。 因此、它们添加了 RC 滤波器并将信号发送到 MCU 的 ADC 引脚、如下所示。

这种方式是否存在任何潜在风险?

此致、

丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    可以将 RC 滤波器放在这里。 我看到其他 E2E/客户通常使用330Ohm 和2.2nF 的滤波器。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    明白了。 感谢您的回复!

    此致、

    丰裕