This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-EP:TPS51200的仿真模型、与 LTSpice 兼容

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162389/tps51200-ep-simulation-model-for-tps51200-compatible-with-ltspice

器件型号:TPS51200-EP
主题中讨论的其他器件:TPS51200

我需要一个与 LTSpice 兼容的 TPS1200模型。

当我从 https://www.ti.com/product/TPS51200#design-tools-simulation 下载“slvm069.zip”文件 并将 tps51200avg.lib 文件导入到 LTSpice 中时, 我几乎立即遇到错误消息:

在审阅.lib 文件后,该文件似乎已加密,这也是 LTSpice 显示此错误消息的可能原因。

 在 LTSpice 中对此进行仿真的原因是,通过 ADI 电源的电源正常启用 TPS51200,而 TPS51200的电源正常用于在序列的稍后启用另一个 ADI 电源。 因此、此设计涉及 ADI 电源与 TPS51200之间的交互。  我们需要确保 ADI 电源与 TPS51200之间的交互没有问题;如果存在问题、请验证任何解决方案或权变措施。

请为此器件提供 LTSpice 兼容仿真模型、如果此模型不可用、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIC、

    您是否与 TI 签订了 NDA? 为了获得一个未加密模型、需要这样做。
    我应该注意的是、该模型适用于 PSpice、而不是直接适用于 LTSpice。


    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、  

    是 Fidus 与 TI 签订了 NDA、由 Paul Nolte 于2020年9月9日签署。  请发送未加密模型、我将看到它是否在 LTSpice 中工作。

    如果没有、您可能可以回答以下问题:

    我们的应用具有由常开电源轨上拉的 PGOOD、在一段时间后应用 VIN、然后在一段时间后启用 TPS51200。

    当 TPS51200 PGOOD 引脚上拉但尚未应用 VIN 时、可以了解 PGOOD 将上拉(因为开漏输出未通电)。  是否需要启用 TPS51200才能使 PGOOD 有效?  或者、每当提供 VIN 时、PGOOD 输出是否正确?

    谢谢、
    VT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIC、

    完美-如果您可以提供您的公司电子邮件、我可以通过这种方式发送模型。

    关于 PGOOD 问题、一旦提供 VIN (无 VLDOIN/REFIN)、 根据此处链接的线程、PGOOD 应拉低。 如果没有 VIN、器件中没有逻辑供电来将 PGOOD FET 驱动为低电平。 话虽如此、 根据此处链接的线程、PGOOD 和 GND 之间仍然存在一些阻抗。

    如果所需的功能是确保 PGOOD 永远不会处于高电平、除非 TPS51200输出正在调节、理想的设置是使用 VIN 作为 PGOOD 引脚的上拉电阻、上拉电阻 至少为10k。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vic.Thompson@Fidus.com

    感谢 PGOOD 的说明、这符合我的理解。

    VT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIC、

    我已经发送了模型以及一些链接、这些链接可能有助于转换到 LTSpice。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem、

    您能否检查发送给它的电子邮件地址并确认它是 Vic.Thompson@fidus.com

    我的电子邮件中没有收到任何内容、垃圾邮件文件夹、MS Defender 隔离系统也没有收到任何内容。

    谢谢、

    VT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIC、

    这看起来是正确的吗? 我已重新发送电子邮件、只是为了确保安全。 我还将发送一封不带任何附件的测试电子邮件、以查看其是否通过。

    谢谢、

    Kadeem