主题中讨论的其他器件:BQ25792、
如 BQ25792数据表图8-9所示、25713缺少电池充电曲线。 相反、充电器状态转换是最小系统电压设置的函数? 是这样吗?
在25713 EVM 和使用该器件的系统上、当充电器输出高电流时、充电器状态从预充电状态变为快速充电状态。 但是、当电流逐渐减小为单 mA 充电电流时、充电器状态仍然指示快速充电。 何时将状态自身重置为不充电? 我们是否必须执行一些操作才能重置状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如 BQ25792数据表图8-9所示、25713缺少电池充电曲线。 相反、充电器状态转换是最小系统电压设置的函数? 是这样吗?
在25713 EVM 和使用该器件的系统上、当充电器输出高电流时、充电器状态从预充电状态变为快速充电状态。 但是、当电流逐渐减小为单 mA 充电电流时、充电器状态仍然指示快速充电。 何时将状态自身重置为不充电? 我们是否必须执行一些操作才能重置状态?
您好、Charles、
BQ25713没有充电终止功能-主机需要确定何时终止充电。 另一方面、BQ25792具有端接功能。
对于 BQ25713、当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过将 REG0x00[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。
关于 IN_PCHRG 和 IN_FCHRG、这些仅表示器件是处于预充电模式还是快速充电模式、其中转换点是 VSYS_MIN 编程到的值(寄存器0x0D/0x0C)。 由于该器件没有充电终止功能、因此没有明确的终止指示器。
以下是我们系列中其他降压/升压充电器上的几个类似线程。
谢谢、
Khalid
谢谢你哈立德。 我将查看以下链接。 我们被迫使用713、因为它是唯一可用的充电器。 我们的首选充电器应该是25798、因为我们正在尝试将713与太阳能一起使用。
DPM 功能是我们与大多数充电器保持一致的一个方面。 当电压首次施加到 Vbus 时、DPM 会设置输入电压。 电压的几伏、器件会关断。 能否在713上关闭 DPM?
是的、可以手动将其设置为较低值、但如果每次太阳能电池板看到磁通时、我们需要设置新的输入电压、这将是一个问题。