您好!
当 SEAL 命令(子命令0x0030)无效时、可能会出现什么错误。 运行状态 SEC1和 SEC0位保持完全访问(01)。
这一问题只与新的一批电路板有关。 旧设备按预期工作。 MCU 正在控制芯片。
使用的密封程序:
- 读取安全状态位:如果处于非密封或完全访问模式、
- 如果处于完全访问模式、
- 进入校准模式
- 写入新的安全密钥
- 退出校准模式
- 写入操作配置(激活睡眠)
- 等待1000 ms
- 写入密封命令
- 等待200ms
- 读取安全状态位: 如果不在密封模式中、
- 等待5100ms 而不与芯片通信
- 写入密封命令
- 等待200ms
- 读取安全状态位
- 如果处于完全访问模式、
BR、
Aki