This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTD08D210W:

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD7242, UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161950/ptd08d210w

器件型号:PTD08D210W
主题中讨论的其他器件:UCD7242UCD9248

您好!

我们在设计中使用了4个 PTD080D210W 电源模块、其中一个模块编程为输出1V 和1.8V。 在这个1.8V 部分、当为电路板供电并且当测量到输出电压为2.9V 时、失败、但是1V 输出工作正常。 尝试对电路板进行重新编程、但结果相同。 当我们尝试更换 IC UCD7242时、电路板再次工作正常、由此得出的结论是 IC 出现故障。

现在、我们正在尝试针对此故障执行 RCA、并认为您的输入有助于执行此操作。

请告诉我们这种情况的可能原因。

谢谢。

此致、

耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeevan、

    我们的美国团队将检查并在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    如果 UCD7242确实发生故障、这表示过流、过压或过热导致了这种情况。
     您将哪些 UCD9XXX 控制器与 PTD 模块配合使用? 控制器是标准控制器吗?

    当输出电压为2.9V 时、负载电流是多少?
    返回到控制器的 FF-A 和 FF-B 信号的状态是什么?
    您是否有单个故障? 多少个板/模块?

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    它与 UCD9248 PMIC 搭配使用。 当输出为2.9V 时、负载电流为600mA。不确定 FF-A 和 FF-B 信号、现在仅在一个模块中观察到此问题。 即使在一个模块中、也会观察到其中一个输出出现故障、而不是另一个(UCD 7242具有两个输出)。

    此致、

    耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    我希望我们在您解决此问题之前已经收集了更多数据。

    例如 、可以看到 UCD9248发送的 PWM 波形。 占空比是多少?

    如果这种情况再次发生(希望不发生)、我们应该尝试收集数据并在修复之前进一步进行调试。

    此致、

    Yitzhak