This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:将 UCD90320配置文件传输到 UCD90320U

Guru**** 2813555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161947/ucd90320u-transfer-ucd90320-configuration-file-onto-ucd90320u

器件型号:UCD90320U
主题中讨论的其他器件:UCD90320

我可以在 UCD90320U 上使用 UCD90320配置文件(.cvs/.xml /.tifsp)吗? 如果是、如何操作?

我尝试了以下方法:

1) 1)从开始创建新的离线系统->选择 UCD90320U ->文件->导入系统文件->我收到了警告消息、请参阅下面的图1

2) 2)通过打开现有系统文件或项目文件创建新的脱机系统文件->选择 UCD90320 .xml 文件-->构建系统选项卡-->修改现有系统-->

选择器件 UCD90320U --> 完成-->数据似乎没有从  UCD90320转换为 UCD90320U,请参见下图2

图1.

图2.

此致

许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请将 UCD90320保存到工程文件并导入实时 UCD90320U 器件。

    不支持离线转换

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    为 UCD90320创建的.CSV 文件。 它可以用于 UCD90320U 吗?

    此致、

    许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如其他线程中所述、PMBus 命令脚本文件可能正常工作、但数据闪存脚本文件无法正常工作。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    将.xml 文件(来自 UCD90320的项目文件)导入到实时 UCD90320U 器件后。 该工具是否可以读取 UCD90320U 并将其转换为 UCD90320U 的.csv (数据闪存脚本)?

    许志明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    将 ucd90320项目文件导入到 UCD90320U 后、导出的文件基于 UCD90320U

    此致

    Yihe