This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524TRNFTQ1 PMIC 电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, LM62440-Q1, LM61460-Q1, LM63635-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161851/lp87524trnftq1-pmic-voltage

主题中讨论的其他器件:AWR1843LM62440-Q1LM61460-Q1LM63635-Q1

您好!

在我们的 PCB 中、我们使用的是 LP87524TRNFTQ1 PMIC。 然而、后者的输入电压约为5V、但我们的电路必须由12V 的输入电压供电。  您能否建议在 PMIC ( LP87524)之前放置一个12V 至5V 降压转换器。

我们还使用 PMIC 为 AWR1843雷达提供电压。
此致、
Ben Hassine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您的支持! 由于全天技术讲座、我们的客户支持团队将于10月17日星期一至18日星期二不可用。 请等待延迟回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的通知。

    此致、

    Ben Hassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    LM63635-Q1、 LM61460-Q1和 LM62440-Q1是  前置稳压器的一些可能选项。

    BR、

    Samuli