This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:连接 BqStudio 时出错

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27742EVM, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160403/bq27542-g1-error-connecting-with-bqstudio

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ27742EVMGPCCHEM

团队、

我 已在我们的应用中选择了型号为 BQ27542-G1的电量监测计。 我正在打开 BqStudio 应用程序并在 bqStudio 应用程序中选择此器件(0542_2_01-bq27542G1.bqz)。 一旦我单击"Finish"按钮、我就会收到错误消息、提示"检测到的器件与此应用程序不兼容"。 我尝试从 TI 网站下载最新的 bqStudio 应用、但仍然遇到此问题。

请就此提出适当的解决方案。 我随附的文件解释了 details.e2e.ti.com/.../BqStudio_5F00_Error.docx 中的错误代码

注:我没有 将设备物理连接或与 PC 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您为 EVM 加电并通过 EV2x00将其连接到 PC、则 bqStodion 会自动检测并跳过选择步骤。 如果没有 USB 连接、则会出现此消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我们有 BQ27742EVM。 我们能否连接它并为所选电池 ChemID 生成黄金映像文件?  

    如果是、相同的黄金映像文件是否适用于 BQ27542、因为这两个器件属于同一系列?

    如果没有、那么我们如何为所选器件 BQ27542生成黄金映像文件、因为我们没有相同的 EVM 板? 我们在定制板中使用了该器件、现在我们希望使用黄金映像文件在定制板上对该器件进行编程。

    请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nammeo、

    每个监测计都需要自己的黄金映像。 图像不可互换。

    您可以使用任何电量监测计获取电池的 ChemID。 因此、使用 bq27742 EVM 获取日志并发送到 GPCCHEM

    获得 ChemID 后、将其编程到每个 EVM 中、然后在每个 EVM 上完成学习过程以生成黄金映像。

    您可以将定制板用于学习过程、而不是 EVM。