This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069计算功率限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162621/lm5069-lm5069-calculate-power-limit

器件型号:LM5069

您好!  

在 LM5069数据表中、这两个1.3和1.18数据来自什么以及它们的含义。

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    1.3是环路的增益、1.18mV 是由于环路的偏移所致。 这些是通过表征功率限制环路来得出的

    此致、

    Rakesh