This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:OV 迟滞和 UV 迟滞的精度

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161685/bq77216-accuracy-of-ov-hygerisis-and-uv-hygerisis

器件型号:BQ77216

您好,团队

日本客户对数据表中未列出的值有疑问、
他请求我在 E2E 中以英文发布该主题。

客户计划使用 BQ77216对 EDLC 模块进行电压监控。
客户希望了解 OV 迟滞和 UV 迟滞的精度、
但数据表中仅记录典型值、并且容差精度不明确。

即使没有精度值、如果有一般的猜测值、您能帮我确认吗?

谢谢、此致、
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请参阅以下 OV hys 和 UV hys 特性分析资源的最小值和最大值。 请记住、我们不在最终测试中测试最小值和最大值、因为我们不保证这些规格。  

    Vov HYS:100mV:最小值94.59最大 值101.89mV

    200mV:最小值为194.07mV、最大值为200.97mV

    94.59 101.89
    194.07 200.97

    VUV HYS:

    100mV:最小95.947、最大100.81mV

    200mV:最小值196.4mV 最大值202.47mV

    95.947. 100.81.
    196.4. 202.47.

    最棒的

    小东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢您的回答。

    客户还希望确认最大和最小特征的定义。
    "特性"是否意味着"设计值"? 还是"样本测量值"?
    如果是"样本的测量值"、则样本数量是多少?

    谢谢。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这些 min 和 max 是器件特性化阶段的测量值。 样本大小通常为30个样本。

    最棒的

    小东