您好,团队
日本客户对数据表中未列出的值有疑问、
他请求我在 E2E 中以英文发布该主题。
客户计划使用 BQ77216对 EDLC 模块进行电压监控。
客户希望了解 OV 迟滞和 UV 迟滞的精度、
但数据表中仅记录典型值、并且容差精度不明确。
即使没有精度值、如果有一般的猜测值、您能帮我确认吗?
谢谢、此致、
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
请参阅以下 OV hys 和 UV hys 特性分析资源的最小值和最大值。 请记住、我们不在最终测试中测试最小值和最大值、因为我们不保证这些规格。
Vov HYS:100mV:最小值94.59最大 值101.89mV
200mV:最小值为194.07mV、最大值为200.97mV
| 94.59 | 101.89 | |
| 194.07 | 200.97 |
VUV HYS:
100mV:最小95.947、最大100.81mV
200mV:最小值196.4mV 最大值202.47mV
| 95.947. | 100.81. | |
| 196.4. | 202.47. |
最棒的
小东