请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AWR1843、 TPSM82903、 TPS62903您好!
在我们的 PCB 中、我们使用的是 LP87524TRNFTQ1 PMIC。 然而、后者的输入电压约为5V、但我们的电路必须由12V 的输入电压供电。 您能否建议在 PMIC (LP87524)之前放置一个12V 至5V 降压转换器。
我们还使用 PMIC 为 AWR1843雷达提供电压。
此致、
Ben Hassine