This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:检查可行性

Guru**** 2582915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162543/lm2611-checking-the-feasibility

器件型号:LM2611

您好!

我们一直在检查负电压稳压器是否存在 LCD 偏置、我们计划在项目中使用这种偏置。 此 LCD 所需的-13V 电压和同一域的电流消耗最大为1mA。
我找到了 LM2611BMFX/NOPB 器件、该器件在我们的项目中可用于生成-13V、您能否确认该器件是否可用于从5V 输入生成-13V?


此外、我们还想了解一些适用于我们应用的其他负稳压器详细信息。 您能否向我们提供可在我们的项目中使用的其他器件详细信息?

谢谢、

JAB