This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:未使用的电流源引脚

Guru**** 2390190 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162439/lp55231-unused-current-source-pins

器件型号:LP55231

大家好、

LP55231的数据表显示有过流和短路保护以及 LED 错误检测功能、但不详细说明是否可以将这些输出保持悬空。 我假设将这些未使用的引脚接地将是最安全的选择、因为它们是电流源、但我确实想知道这里的规范建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 将未使用的 PIN 保持在浮动状态、最好也在软件中禁用此 PIN。